Versionen eines Projekts vergleichen
Vergleichen Sie zwei verschiedene Versionen eines Projekts, indem Sie in
Verlauf anzeigen
zwei verschiedene bestätigte Änderungen auswählen.- Wählen Sie im geöffneten Projekt.Verlauf anzeigen
- Wählen Sie inVersionsverlaufin zwei verschiedenen Commits zum Vergleich.TIPP: Die Unterschiede zwischen den Übertragungen werden hervorgehoben.
- (Optional) Um den Inhalt, der imVersionsverlaufdargestellt wird, umzuschalten, wählen Sie entweder:
- Alle. Betätigen Sie den Umschalter, um alle Inhalte im Projekt anzuzeigen.
- Updates. Betätigen Sie den Umschalter, um nur die Unterschiede zwischen den ausgewählten Commits anzuzeigen. Dies ist die Standardeinstellung.
Verlauf
vergleichen
Rückmeldung geben