Remote-Projekt öffnen

Öffnen Sie ein Remote-Projekt, um ein gemeinsam genutztes Projekt anzeigen zu lassen, das andere Benutzer bearbeiten.
Um die neueste Version des Projekts anzeigen zu lassen, pullen Sie die Änderungen der anderen Benutzer. Danach können Sie die Änderungen integrieren oder zusätzliche Änderungen vornehmen.
  1. Wenn ein Projekt geöffnet ist, wählen Sie
    Projekt
    und dann
    Projekt schließen
    aus.
  2. Wählen Sie
    Schließen
    oder, falls noch Änderungen zu speichern sind,
    Speichern und Schließen
    aus.
  3. Wählen Sie bei
    Neues Projekt erstellen
    die Option
    Öffnen
    und dann
    Remote
    aus.
  4. Geben Sie auf der Startseite Folgendes ein:
    1. Remote-URL
      . Geben Sie die URL Ihres Remote-Repositorys ein. Dies ist der Speicherort, an dem das Projekt remote gespeichert ist. Wenn Sie die URL nicht kennen, fragen Sie Ihren Systemadministrator.
      TIPP: Der Projekt- und der Repository-Name muss einschließlich Groß- und Kleinschreibung identisch sein.
    2. Speicherort
      . Geben Sie den Ordner auf Ihrem lokalen Computer ein, in dem Sie die Änderungen speichern und übernehmen möchten, bevor Sie diese in das Remote-Repository pushen. Der Standardspeicherort ist
      C:\Users\
      UserName
      \Documents\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix
      . Wählen Sie
      Dateien durchsuchen
      aus, wenn Sie einen anderen Speicherort angeben möchten.
      TIPP: Wenn Sie bei
      FactoryTalk Optix Studio
      angemeldet sind, müssen Sie die
      Remote-URL
      oder den
      Speicherort
      nicht kennen.
      Neues Projekt erstellen
      zeigt automatisch alle mit Ihrem Konto zugänglichen potenziellen Repositorys und alle die Projekte an, die Sie öffnen können.
  5. Wählen Sie
    Öffnen
    aus. In der Statusleiste wird „Projekt wird remote geöffnet“ angezeigt. Das neue Projekt wird mit demselben Namen wie der Name im Remote-Repository geöffnet.
  6. Wenn in der Hauptsymbolleiste
    Von Remote pullen
    blau dargestellt wird und eine Zahl enthält, hat das Projekt im Remote-Repository übernommene Änderungen, die Sie zuerst pullen müssen, bevor Ihnen die neueste Version des Projekts angezeigt wird. In der Statusleiste wird die Meldung „Remote-Änderungen zum Pullen verfügbar“ angezeigt.
  7. Wählen Sie
    Von Remote pullen
    aus. In der Statusleiste wird die Meldung
    Projekt wird aus Remote gepullt
    angezeigt. 
    Jeder Konflikt zwischen den Änderungen des Remote-Repositorys und der Änderungen im lokalen Projekt werden
    in der
    Pull-Vorschau
    hervorgehoben. Grüne Zeilen in der
    Pull-Vorschau
    zeigen Änderungen aus dem Remote-Repository an, bei denen kein Konflikt vorhanden ist.
  8. Erweitern Sie in der
    Pull-Vorschau
    einen hervorgehobenen Konflikt, um die den Konflikt verursachenden Werte anzeigen zu lassen.
  9. Wählen Sie die Version des Inhalts aus, den Sie beibehalten wollen:
    • Individuelle lokale Änderung. Wählen Sie in einer hervorgehobenen Zeile auf der linken Seite
      Lokaler Verlauf
      aus.
    • Alle lokalen Änderungen. Wählen Sie am oberen Rand der Vorschau
      Alle lokalen übernehmen
      aus.
    • Individuelle Remote-Änderung. Wählen Sie in einer hervorgehobenen Zeile auf der rechten Seite
      Remote-Verlauf
      aus.
    • Alle Remote-Änderungen. Wählen Sie am oberen Rand der Vorschau
      Alle Remote übernehmen
      aus.
      TIPP: Ein Symbol in einer Zeile der
      Pull-Vorschau
      weist auf Folgendes hin:
      • Preview conflicts
        Es besteht ein Konflikt zwischen dem lokalen und dem Remote-Projekt.
      • Preview resolved
        Ein Konflikt der Zeile wurde durch die Auswahl von entweder der lokalen oder der remoten Änderung gelöst.
      • Preview changes
        Im lokalen oder im Remote-Projekt ist eine Änderung vorhanden.
      • Preview additions
        Es wurde ein Objekt hinzugefügt.
      • Preview deletions
        Es wurde ein Objekt entfernt.
  10. Wählen Sie für die Übernahme der ausgewählten Änderungen
    Akzeptieren und pushen
    oder zum Ablehnen aller Konflikte im Remote-Projekt und die Beibehaltung der Werte im lokalen Projekt
    Abbrechen
    aus.
Das Projekt wird geöffnet und in der Statuszeile wird die Meldung
Projekt wurde remote synchronisiert
angezeigt.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal