Versionskontrolle

Erstellen Sie Versionen eines Projekts, indem Sie die von Ihnen vorgenommenen Änderungen festschreiben. Standardmäßig verfügen alle Projekte über eine Versionskontrolle.
Die Versionskontrolle verwendet zwei Typen von Repositorys:
  • Lokales Repository
    . Ein Repository auf Ihrem lokalen Computer, in dem Sie Änderungen in Ihr Projekt übernehmen. Das Repository sichert den Inhalt des Projekts.
  • Remote-Repository
    . Wenn ein System nur mit lokaler Versionskontrolle arbeitet und Sie die Zusammenarbeit mehrerer Benutzer oder die Möglichkeit, das Projekt aus der Ferne zu versionieren, ermöglichen möchten, konfigurieren Sie ein Remote-Repository. Remote-Repositories befinden sich außerhalb des Projekts.
    Unterstützte Versionskontrollanbieter
    Anbieter
    Wolke
    Vor-Ort
    Azure® DevOps
    Yes
    Bitbucket
    Yes
    GitHub®
    Yes
    GitLab®
    Yes
    Yes
Sie können Projekte öffnen, die nicht mit einem unterstützten lokalen oder Remote-Repository versioniert sind, aber Sie können diese Projekte nicht versionieren. Sie können Projekte extern mit den CLI- und GUI-Tools versionieren, die von einem Versionskontrollanbieter unterstützt werden.
Für die Wiederherstellung einer früheren Version eines Projekts und das Verwerfen der nicht zu implementierenden Änderungen verwenden Sie ein lokales oder ein Remote-Repository. Von einem Remote-Repository aus können Sie die von anderen Benutzern an diesem Projekt vorgenommenen Änderungen anzeigen lassen und akzeptieren oder von einem anderen Benutzer gepushte Änderungen pullen, um sie vor dem Pushen der Änderungen im Pull-Vorschau-Editor anzeigen zu lassen und zu implementieren.
FactoryTalk Optix Studio
zeigt aktualisierte Synchronisierungsmeldungen in der Statusleiste an, um anzuzeigen, dass:
  • Es ist kein Remote-Repository verfügbar.
  • Es sind Remote-Änderungen zum Pullen verfügbar.
  • Es gibt lokale Änderungen, die Sie pushen sollten.
  • Es sind lokale und Remote-Änderungen für Push- und Pull-Vorgang verfügbar.
  • Das Projekt ist synchronisiert.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal