Benutzereigenschaften ändern

Ändern Sie die Eigenschaften eines Benutzers, um die Domäne, das Passwort, den Speicherort und die Sprache für diesen Benutzer zu ändern.
  1. Erweitern Sie in der
    Projektansicht
    die Option
    Sicherheit
    .
  2. Erweitern Sie
    Benutzer
    .
  3. Wählen Sie einen Benutzer aus.
  4. Ändern Sie in
    Eigenschaften
    Folgendes:
    • Name
      . Der Name des Benutzers.
    • Passwort
      . Das Passwort, das der Benutzer für die Anmeldung an der Anwendung eingeben muss.
    • Gebietsschema
      . Standort des Benutzers.
    • Sprache
      . Die für den Benutzer konfigurierte Sprache.
    • Maßsystem
      . Das für die Anzeige von Daten für den Benutzer verwendete Maßsystem:
      • Internationales Einheitensystem
      • US-Maßsystem
      • Angloamerikanisches Maßsystem (UK)
    • Domäne
      . Kennzeichnet das lokale
      Windows®
      -Benutzerkonto für ein mit der Domäne verknüpftes Benutzerkonto.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal