Rolle umbenennen
Benennen Sie eine Rolle um, um den Namen der Rolle zu ändern, der die Benutzer zugewiesen sind. Benennen Sie zum Beispiel eine Supervisor-Rolle in Manager-Rolle um. Sie können nur eine Rolle auf einmal umbenennen.
Benennen Sie eine Rolle entweder von der Dashboard-Seite oder von der
Projektansicht
aus um.- Entweder:
- Wählen Sieund dannDashboardseite öffnenBenutzer und Gruppen verwaltenaus.
- Erweitern Sie inProjektansichtdie OptionenSicherheitundRollen.
- Klicken Sie unterRollenmit der rechten Maustaste auf die Rolle, die Sie umbenennen möchten.
- Wählen SieUmbenennenund geben Sie einen neuen Namen für die Rolle ein.Um eine Rolle vonProjektansichtaus umzubenennen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Rolle, wählen SieUmbenennenund geben Sie dann den neuen Namen ein.
Die Rolle wird auf der Dashboard-Seite und in
Projektansicht
umbenannt.Rückmeldung geben