Rolle löschen

Löschen Sie eine Rolle, um die Rolle zu entfernen und die zugewiesenen Benutzer nicht mehr als Elemente der Rolle zu haben.
Löschen Sie eine Rolle entweder über die Dashboard-Seite oder über
Projektansicht
.
  1. Wählen Sie in der Hauptsymbolleiste
    Dashboardseite öffnen
    und danach
    Benutzer und Gruppen verwalten
    aus.
  2. Wählen Sie auf der Dashboard-Seite unter
    Rollen
    die Rolle(n) aus, die Sie löschen möchten
    .
  3. Wählen Sie
    Löschen
    aus.
    TIPP: Sie können auch auf der Dashboard-Seite oder in
    Projektansicht
    mit der rechten Maustaste auf die zu löschende Rolle klicken und dann
    Löschen
    wählen.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal