Gruppe löschen
Löschen Sie eine Gruppe, damit diese entfernt wird und die zugewiesenen Benutzer nicht mehr Mitglieder dieser Gruppe sind.
Löschen Sie eine Gruppe entweder auf der Dashboard-Seite oder in der
Projektansicht
.- Wählen Sie in der Hauptsymbolleisteund danachDashboardseite öffnenBenutzer und Gruppen verwaltenaus.
- Wählen Sie auf der Dashboard-Seite unterGruppendie zu löschende(n) Gruppe(n) aus.
- Wählen SieLöschenaus.TIPP: Sie können auch mit der rechten Maustaste auf die Gruppe klicken und diese dann entweder auf der Dashboard-Seite oder in derProjektansichtdurch Auswahl vonLöschenlöschen.
Die Gruppe wird sowohl von der Dashboard-Seite als auch aus der
Projektansicht
entfernt.Rückmeldung geben