Einem Benutzer oder einer Rolle eine Gruppe zuweisen

Weisen Sie den Benutzern und Rollen Gruppen zu, um eine Hierarchie von Benutzern mit zugewiesenen Rechten und Privilegien zu erstellen.
  1. Wählen Sie in der Hauptsymbolleiste
    Dashboardseite öffnen
    und danach
    Benutzer und Gruppen verwalten
    aus.
  2. Auf der Seite „Dashboard“ führen Sie eine der Aktionen aus:
    • Ziehen Sie unter
      Gruppen
      eine Gruppe auf einen Benutzer unter
      Benutzer
      oder auf eine Rolle unter
      Rollen
      . Sie können einen Benutzer oder eine Rolle auch auf eine Gruppe ziehen. Halten Sie die
      Umschalt
      - oder
      Strg
      -Taste gedrückt, um einen Elementeblock bzw. nicht zusammenhängende Elemente auszuwählen und zu ziehen.
    • Wählen Sie eine oder mehrere Gruppen, wählen Sie
      Zu Benutzern oder Rollen
      zuweisen
      , wählen Sie die Benutzer und Rollen und wählen Sie dann
      Anwenden
      .
    TIPP: Neben einem Benutzer oder einer Rolle, der/die bereits einer Gruppe zugewiesen ist, wird Group assigned angezeigt. Sie können die Gruppe in der
    Projektansicht
    einer Gruppe oder einer Rolle zuweisen, indem Sie die Gruppe in der
    Projektansicht
    zum Benutzer oder zur Rolle ziehen.
Die Gruppe wird auf der Seite „Dashboard“ als dem Benutzer bzw. der Rolle zugewiesen angezeigt
.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal