Sicherheit für Inhalte zur Laufzeit konfigurieren

Konfigurieren Sie die Sicherheit eines Bildschirms oder Inhalts zur Laufzeit für Benutzer in einer Gruppe oder Rolle. Sie können beispielsweise angeben, ob ein Bildschirm oder Inhalt sichtbar oder aktiviert ist, indem Sie einen dynamischen Link von deren Eigenschaften zu einer Sitzungsvariablen der Gruppe oder Rolle erstellen.
Erstellen Sie Benutzer und Gruppen oder Rollen und weisen Sie dann Benutzer zu Gruppen oder Rollen zu.
  1. Wählen Sie in der
    Projektansicht
    den Bildschirm oder das Grafikobjekt aus.
  2. Bewegen Sie in
    Eigenschaften
    den Mauszeiger über die Eigenschaft und wählen Sie dann
    Dynamischen Link hinzufügen
    .
  3. Erweitern Sie im Browser für dynamischer Links
    Aliase > Sitzung > Sitzung
    .
  4. Legen Sie den Wert der Eigenschaft für Folgendes fest:
    • Gruppe. Erweitern Sie
      Gruppen
      und wählen Sie dann die Gruppe aus.
    • Rolle. Erweitern Sie
      Rollen
      und wählen Sie dann die Rolle aus.
    TIPP: Um denselben Eigenschaftswert für weitere Gruppen und Rollen in der Eigenschaft festzulegen, erstellen Sie mithilfe eines Ausdrucksauswerters oder anderer erforderlicher Logik einen komplexen dynamischen Link. Weitere Informationen finden Sie unter Komplexen dynamischen Link erstellen.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal