Schaltfläche für den Neustart der Anwendung erstellen

Ein Neustart der
FTOptixApplication
ist erforderlich, damit die Änderungen von Datum und Uhrzeit vom Widget übernommen werden.
Erstellen Sie eine Schaltfläche für den Neustart der
FTOptixApplication
.
  1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste in der
    Projektansicht
    auf den Ordner, der die Schaltfläche enthalten soll, und wählen Sie dann
    Neu
    Basis-Steuerelemente
    Schaltfläche
    aus.
    Jetzt wird
    Schaltfläche# (type)
    in der
    Projektansicht
    angezeigt.
  2. Nach der Auswahl von
    Schaltfläche# (type)
    wählen Sie in
    Eigenschaften
    unter
    Ereignisse
    Add
    Neue Methode hinzufügen
    neben dem Ereignis, beispielsweise
    MouseClick-Ereignis
    , aus, dass die
    FTOptixApplication
    neu gestartet werden soll.
  3. Erweitern Sie
    Kernbefehle
    , wählen Sie
    Neu starten
    und dann
    Auswählen
    aus.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal