Upgrade für ein Projekt durchführen

Die mit einer älteren Version von
FactoryTalk Optix Studio
erstellten Projekte können Sie mit einer neueren Version öffnen, wenn Sie ein Upgrade für das Projekt durchgeführt haben. Während des Upgrades erstellt
FactoryTalk Optix Studio
eine Sicherungskopie der ursprünglichen Version des Projekts.
WICHTIG: Nach dem Upgrade des Projekts kann dieses nicht mehr mit der älteren Version von
FactoryTalk Optix Studio
geöffnet werden. Informationen zur Wiederherstellung eines nicht ordnungsgemäß aktualisierten Projekts finden Sie unter Projekt wiederherstellen.
  1. Öffnen Sie ein Projekt, das mit einer früheren Version von
    FactoryTalk Optix Studio
    erstellt wurde.
    Daraufhin wird eine Meldung angezeigt, die Sie auffordert, ein Upgrade der verwendeten Module durchzuführen.
  2. Wählen Sie
    Upgrade
    aus.
    Es wird ein detaillierter Bericht zum Upgradevorgang angezeigt.
  3. Wählen Sie nach der Überprüfung des Berichts
    Weiter
    aus, um zu bestätigen, dass ein Upgrade des Projekts durchgeführt werden soll.
FactoryTalk Optix Studio
führt daraufhin das Upgrade durch und öffnet dann das Projekt.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal