Text in einem Projekt entfernen

Suchen und Ersetzen von bestimmten Objektnamen oder Werten in einem Projekt.
  1. Entweder:
    • Wählen Sie in der Symbolleiste
      aus.
    • Drücken Sie
      /
      /
      .
  2. Geben Sie in
    In Projekt suchen oder ersetzen
    auf der Registerkarte
    Ersetzen
    in
    Suchkategorie
    den zu suchenden Text ein.
  3. (Optional) Wählen Sie in
    Suchtext
    Folgendes aus:
    • Irgendetwas
      . Suche in Namen und Werten.
    • Namen
      . Suche nur in Namen.
    • Werte
      . Suche nur in Werten.
  4. (Optional) Wählen Sie in
    Ordner
    den zu durchsuchenden Ordner aus.
  5. (Optional) Wählen Sie in
    Umfang
    wahlweise aus:
    • Gesamtes Projekt
      . Suche im gesamten Projekt.
    • Projektelemente
      . Beschränkung des Suchbereichs auf Projektelemente.
    • .NET-Projektmappen
      . Beschränkt den Suchbereich auf NetLogic-Dateien und deren Inhalte. Die Auswahl von
      .Net-Projektmappen
      deaktiviert die Option
      Ordner
      .
  6. (Optional) Wählen Sie Folgendes aus bzw. ab:
    • Groß-/Kleinschreibung beachten
      . Beschränkt die Suche auf Begriffe mit einer bestimmten Groß-/Kleinschreibung.
    • Ganzes Wort
      . Suche nur nach ganzen Wörtern.
    • Regulärer Ausdruck
      . Suche nach regulären Ausdrücken im zu suchenden Text. Die Auswahl von
      Regulärer Ausdruck
      deaktiviert die Optionen
      Groß-/Kleinschreibung beachten
      und
      Ganzes Wort
      .
      TIPP: Das Feld
      Regulärer Ausdruck
      unterstützt die POSIX-Syntax für reguläre Ausdrücke. Suchen Sie beispielsweise nach
      Motor.*Speed
      , um die Objekte zu finden, die mit „Motor“ beginnen und mit „Speed“ enden.
  7. Geben Sie in
    Ersetzen durch
    den Text ein, durch den der gefundene Text ersetzt werden soll.
  8. Wählen Sie
    Ersetzen
    aus.
Das Ersetzungsergebnis wird in
Ausgabe
angezeigt.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal