Projekt öffnen

Öffnen Sie Projekte aus einem lokalen Ordner, einer Netzwerkfreigabe oder einem Quell-Repository.
  1. Wählen Sie in der Hauptsymbolleiste
    Projekt
    aus.
    Die Startseite wird geöffnet.
  2. Wählen Sie auf der linken Seite
    Öffnen
    aus.
  3. Wählen Sie auf der Startseite oben wahlweise Folgendes aus:
    • Aktuell
      . Navigieren Sie zu oder wählen Sie das zu öffnende Projekt. Wählen Sie anschließend
      Öffnen
      aus.
      TIPP: Wählen Sie beim Öffnen eines aktuellen Projekts auf der Startseite oben nach
      Filter
      die Option
      Alle
      ,
      Lokal
      oder
      Remote
      aus. Durch Auswahl des Pfeiles schalten Sie die Sortierreihenfolge für die Projekte auf nach Datum und Uhrzeit der letzten Änderung geordnet um.
      TIPP: Für die Navigation zu einem Projekt navigieren Sie zu C:\Benutzer\Benutzername\Dokumente\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\Projects und wählen hier die zu öffnende Optix-Projektdatei (
      .optix
      ) bzw. die zu öffnende exportierte Projektdatei (
      .optix.z
      ) aus. Weitere Informationen zum Export in Dateien finden Sie unter Projekt exportieren.
    • Remote
      . Wählen Sie
      Remote
      , um das zu öffnende Projekt auszuwählen, oder geben Sie eine URL ein, um auf ein Remote-Projekt zuzugreifen:
      1. Remote-URL
        . Geben Sie die URL Ihres Remote-Projektarchivs ein. Der URL-Speicherort, an dem das Remote-Projekt gespeichert ist. Wenn Sie die URL nicht kennen, fragen Sie Ihren Systemadministrator.
      2. Speicherort
        . Geben Sie den Ordner auf Ihrem lokalen Computer ein, in dem Sie Änderungen speichern und übernehmen, bevor Sie sie in das Remote-Repository pushen.
        TIPP: Der Projekt-Standardspeicherort ist
        C:\Users\
        UserName
        \Documents\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix
        . Wählen Sie
        Dateien durchsuchen
        aus, wenn Sie einen anderen Speicherort angeben möchten.
        TIPP: Wenn Sie sich bei
        FactoryTalk Optix
        und einer unterstützten Versionskontrolllösung anmelden, werden auf der Startseite automatisch alle potenziellen Repositorys angezeigt, auf die Sie mit Ihrem Versionskontrollkonto zugreifen können, sowie alle Projekte, die Sie öffnen können. Wenn Sie sich bei einer Versionskontrolllösung und
        FactoryTalk®Hub
        anmelden, werden die Repositorys synchronisiert.
      3. Wählen Sie
        Öffnen
        aus.  In der Statusleiste wird „Projekt wird remote geöffnet“ angezeigt. Das neue Projekt wird mit demselben Namen wie der Name im Remote-Repository geöffnet.
    • Upload von Gerät
      . Wählen Sie das Gerät, um das Projekt auf den Entwicklungscomputer hochzuladen, wählen Sie
      Verbinden
      und:
      1. Geben Sie, falls erforderlich, das Passwort ein.
      2. (Optional) Wählen Sie die hochzuladenden Dateien aus.
      3. (Optional) Ändern Sie den Zielpfad.
      4. Wählen Sie
        OK
        aus.
      Weitere Informationen zum Aufbewahren von Daten in Remanenzspeicher, die vom Gerät hochgeladen wurden, finden Sie unter Verwalten von Daten, die von einem Gerät hochgeladen wurden.
      Weitere Informationen über das Herunterladen von Projekten auf Zielgeräte finden Sie unter Zielgerät hinzufügen.
  4. Wenn das Projekt mit einer früheren Version von
    FactoryTalk Optix Studio
    erstellt wurde, wird
    Projektupgrade
    geöffnet und auf die neueste Version aktualisiert. Wählen Sie
    Upgrade
    , um ein Upgrade durchzuführen und das Projekt zu öffnen.
Das Projekt wird geöffnet. Wenn das Projekt bereits geöffnet ist, wird eine neue
FactoryTalk Optix Studio
-Instanz geöffnet.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal