Objekt erstellen

Erstellen Sie ein Objekt, um einen Knoten zum Projekt hinzuzufügen.
  1. Wählen Sie in der
    Projektansicht
    den Ordner aus, in dem das Objekt erstellt werden soll, und wählen Sie dann
    Add
    in der Symbolleiste der
    Projektansicht
    .
    TIPP: Sie können auch mit der rechten Maustaste auf einen Ordner in
    Projektansicht
    klicken und das Kontextmenü
    Neu
    verwenden, um Objekte zu erstellen.
    Das Kontextmenü zeigt Objekte an, die der Ordner je nach Ordnerkategorie enthalten kann.
  2. Wählen Sie das Objekt, das dem Projekt hinzugefügt werden soll.
  3. (Optional) Wählen Sie in
    Eigenschaften
    die Option
    Add
    , wählen Sie
    Anzeigename
    und geben Sie den Anzeigenamen ein.
  4. (Optional) Wählen Sie unter
    Eigenschaften
    die Option
    Add
    , wählen Sie
    Beschreibung
    und geben Sie die Beschreibung ein.
Das neue Objekt erscheint in der
Projektansicht
.
Der Tooltip beim Daraufzeigen zeigt den Anzeigenamen und die Beschreibung an.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal