Enumeration erstellen
Erstellt ein Enumerationsobjekt und definiert Enumerationsmitglieder im Editor.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen Knoten, der die Enumeration enthält, und wählen Sie dannaus.
- Wählen SieEnumerationund danachAuswählenaus.Unter dem Knoten wird jetztEnumerationangezeigt.#
- Doppelklicken Sie in derProjektansichtaufEnumeration.#Im Editor wird der Enumerations-Editor angezeigt.
- Verwalten Sie im Editor die Enumerationselemente:
- Um ein Element hinzuzufügen, wählen Sieund geben Sie Folgendes an:
- Wert. Wert des Enumerationselements. Der Wert ist in der Regel eine fortlaufende Ganzzahl.
- Anzeigename. Name des Enumerationselements.
- Beschreibung. Zusätzliche Informationen über das Enumerationselement.
- UmWert,AnzeigenameoderBeschreibungzu bearbeiten, doppelklicken Sie auf die entsprechende Zelle und geben einen neuen Wert ein.
- Um ein Element zu entfernen, markieren Sie eine Zelle in der entsprechenden Zeile und wählen Sie.Löschen
- (Optional) Wählen Sie inEigenschaftendie Option, wählen SieAnzeigenameund geben Sie den Anzeigenamen ein.
- (Optional) Wählen Sie unterEigenschaftendie Option, wählen SieBeschreibungund geben Sie die Beschreibung ein.
Enumeration
Rückmeldung geben