MQTT-Abonnent hinzufügen

Konfiguration eines MQTT-Abonnenten für das Abonnieren von Meldungen an den MQTT-Broker zu einem definierten Thema. Wenn ein Client ein Thema abonniert, erhält er alle Meldungen, die der Broker für dieses Thema weiterleitet.
TIPP: Der Abonnent kann Variablen von anderen
FactoryTalk®Optix
Clients und anderen Clients, die das unterstützte Format verwenden, empfangen.
  1. Klicken Sie in der Projektansicht mit der rechten Maustaste auf
    MQTT
    und wählen Sie dann
    Neu
    und anschließend
    MQTT-Abonnent
    aus.
  2. Navigieren Sie unter zu
    Abonnements
    Abonnement1
    und konfigurieren Sie dann die folgenden Eigenschaften:
    Ordner
    Dieser Ordnerknoten enthält Variablen, zu denen der Abonnent die vom Broker gelesenen Werte kopiert.
    Thema
    Einzelnes Thema zu einem zu abonnierenden Broker. Das Thema ist erforderlich.
    QoS
    Die MQTT-Servicequalität (MQTT Quality of Service, MQTT QoS) definiert die Zustellungsgarantie für eine bestimmte Meldung (0, 1, 2).
    0 – Höchstens einmal (Meldungen können verloren gehen).
    1 – Mindestens einmal (garantiert die Meldungszustellung, es sind möglicherweise aber auch doppelte Meldungen möglich).
    2 – Genau einmal (stellt sicher, dass Meldungen genau einmal ohne Duplizierung zugestellt werden).
In der
Projektansicht
wird jetzt im Ordner
MQTT
das konfigurierte Objekt
MQTT-Abonnent
angezeigt.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal