MQTT-Herausgeber hinzufügen

Konfiguration eines MQTT-Herausgebers für die Veröffentlichung von Meldungen zu einem MQTT-Broker-definierten Thema. Jeder MQTT-Client, der dieses Thema abonniert hat, empfängt die Meldungen.
TIPP:
Der Herausgeber unterstützt nur skalare Variablen. Arrays, UDTs und andere nicht-skalare Variablen werden nicht unterstützt.
  1. Klicken Sie in der Projektansicht mit der rechten Maustaste auf
    MQTT
    und wählen Sie dann
    Neu
    und anschließend
    MQTT-Herausgeber
    aus.
  2. Konfigurieren Sie in die folgenden Eigenschaften:
    Abtastmodus
    • Kein
      : Die automatische Aufzeichnung ist deaktiviert. Eine Aufzeichnung kann durch Aufruf der Abtastmethode erfolgen;
    • Periodisch
      : Zeichnet die Werte aller ausgewählten Variablen in regelmäßigen Abständen auf;
    • Wertänderung
      : Zeichnet in regelmäßigen Abständen nur die Werte der ausgewählten Variablen auf, die bezogen auf die vorherige Abtastung eine Wertänderung aufweisen.
    Abtastdauer
    Zeitintervall in Stunden mit Millisekundengenauigkeit, das im Abtastmodus „Periodisch“ den Abstand zwischen zwei Abtastungen angibt.
    Abfragezeit
    Zeitintervall in Stunden mit Millisekundengenauigkeit, das im Abtastmodus „Wertänderung“ den Abstand zwischen zwei Abtastungen angibt.
    Ordner
    Dieser Ordner enthält Variablen, deren Werte an den Broker gesendet werden. Der Ordnerknoten muss ein globales Objekt sein und darf kein sitzungsbasiertes Objekt sein.
    Thema
    Definiert das MQTT-Thema, zu dem wir Daten senden/veröffentlichen. (Ein Thema ist erforderlich. Wenn das Thema leer ist, generiert der Herausgeber bei der ersten Veröffentlichung eine Warnmeldung. RT wird jedoch nicht beendet und andere MQTT-Funktionen arbeiten weiterhin. Es wird nur dieser spezielle Herausgeber beendet.)
    QoS
    Die MQTT-Servicequalität (MQTT Quality of Service, MQTT QoS) definiert die Zustellungsgarantie für eine bestimmte Meldung (0, 1, 2).
    0 – Höchstens einmal (Meldungen können verloren gehen).
    1 – Mindestens einmal (garantiert die Meldungszustellung, es sind möglicherweise aber auch doppelte Meldungen möglich).
    2 – Genau einmal (stellt sicher, dass Meldungen genau einmal ohne Duplizierung zugestellt werden).
    Behalten
    Behält die Meldung zum Thema auch nach dem Lesen bei
    • Wahr – Aktiviert die Beibehaltungsfunktion.
    • Falsch – Deaktiviert die Beibehaltungsfunktion.
In der
Projektansicht
wird jetzt im Ordner
MQTT
das Objekt
MQTT-Herausgeber
angezeigt.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal