Push-Agent-Konfiguration für den Azure IoT Hub

Ein Beispiel für die Push-Agent-Konfiguration zum Senden und Empfangen von Daten mit dem Azure IoT Hub Broker.
Eigenschaft
Wert
ClientId
MyDevice01
BrokerIPAddress
contoso.azure-devices.net
BrokerPort
8883
BrokerTopic
devices/MyDevice01/messages/events/
QoS
1
Azure IoT Hub unterstützt Level 2 QoS nicht. Wenn Sie die Stufe 2 QoS verwenden, schließt Azure IoT Hub die Verbindung jedes Mal, wenn eine Meldung gesendet wird.
UseSSL
Wahr
CACert
ClientCert
ClientCertPassword
Username
contoso.azure-devices.net/MyDevice01/?api-version=2018-06-30
Password
SharedAccessSignature sig=
signature-string
&se=
expiry
&sr=
URL-encoded-resourceURI
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal