Eclipse Mosquitto-Broker

Push-Agent unterstützt die folgenden Arten der Kommunikation mit dem Mosquitto-Broker.
Anonym
Senden und empfangen Sie Meldungen, ohne sich beim Broker zu authentifizieren.
Authentifiziert
Senden und empfangen Sie Meldungen, nachdem Sie sich mit Benutzernamen und Passwort authentifiziert haben.
Gesichert
Senden und empfangen Sie verschlüsselte Meldungen über SSL.
TIPP:
Passen Sie die Konfiguration des Brokers an Ihre Bedürfnisse an. Wählen Sie den Kommunikationsmodus und den Port.
Port 1883
Wird für eine anonyme/authentifizierte Kommunikation verwendet.
Port 8883
Wird für eine gesicherte Kommunikation verwendet.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal