Kommunikation mit dem Azure IoT Hub-Broker

Azure IoT Hub unterstützt das Senden und Empfangen von Informationen nur zu bestimmten Themen eines Geräts.
Voraussetzungen
Azure IoT Hub lässt das Senden und Empfangen von Informationen zu benutzerdefinierten Themen nicht zu. Ein Gerät kann nur Informationen zu bestimmten Themen des Geräts senden oder empfangen:
Senden
devices/
deviceid
/messages/events/
Empfangen
devices/
deviceid
/messages/devicebound/#
  1. So kommunizieren Sie mit dem Azure IoT Hub-Broker
  2. Erstellen Sie für jeden Client, der Meldungen senden oder empfangen soll, auf dem Azure IoT Hub ein Gerät.
    TIPP: Die Clients können nicht dasselbe Gerät zum Senden oder Empfangen von Daten verwenden.
  3. Verifizieren Sie, ob das Senden und Empfangen von Meldungen erfolgreich ist.
    TIPP: Mit den Anwendungen Geräte-Explorer und Azure IoT Explorer können Sie die empfangenen Nachrichten überwachen und Meldungen an die Geräte senden.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal