Multizustands-Bild
Ein Objekt, das auf dem Eingangswert basierend mehrere Bildzustände haben kann. Jeder Bildzustand kann auf ein anderes Bild verweisen und eine bestimmteOpazität haben. Wenn der Eingangswert keinem der Bildzustände entspricht, wird der Standardwert (erster definierter Zustand) verwendet.
Beispiel
Zustand 0: 100 % Opazität

Zustand 1: 50 % Opazität

Zustand 3: 25 % Opazität

Multizustand
Multizustands-Bild
Rückmeldung geben