Oval oder Kreis zeichnen

Zeichen Sie mithilfe des Tools
Ellipse
ein Oval oder einen Kreis.
  1. Doppelklicken Sie in der
    Projektansicht
    auf den Container, um das Objekt einzuschließen.
  2. Wählen Sie in der Symbolleiste des Editors
    Ellipse
    aus.
  3. Positionieren Sie im Editor das Fadenkreuz an der Stelle, an der das Oval oder der Kreis beginnen soll.
  4. Ziehen Sie die Maus, um das Oval oder den Kreis zu zeichnen.
Das Objekt wird im Editor und in der
Projektansicht
angezeigt.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal