Rechteck oder Quadrat zeichnen

Mithilfe des Tools
Rechteck
können Sie Rechtecke oder Quadrate zeichnen.
  1. Doppelklicken Sie in der
    Projektansicht
    auf den Container, um das Objekt einzuschließen.
  2. Wählen Sie in der Symbolleiste des Editors
    Rechteck
    aus.
  3. Positionieren Sie im Editor das Fadenkreuz an der Stelle, an der das Rechteck oder Quadrat beginnen soll.
  4. Ziehen Sie die Maus, um ein Rechteck oder Quadrat zu zeichnen.
Das Objekt wird im Editor und in der
Projektansicht
angezeigt.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal