Linie zeichnen

Für das Zeichnen einer Linie verwenden Sie das Zeichentool
Linie
.
  1. Doppelklicken Sie in der
    Projektansicht
    auf den Container, um das Objekt einzuschließen.
  2. Wählen Sie in der Symbolleiste des Editors
    Linie
    aus.
  3. Positionieren Sie im Editor das Fadenkreuz an der Stelle, an der die Linie, Polylinie oder das Polygon beginnen soll.
  4. Ziehen Sie die Maus, um eine Linie zu zeichnen.
Das Objekt wird im Editor und in der
Projektansicht
angezeigt.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal