Die Darstellung eines Zeichenobjekts ändern

Ändern Sie die Eigenschaften eines Zeichenobjekts, um dessen Darstellung zu ändern.
TIPP: Für die Angabe der Eigenschaftswerte doppelklicken Sie entweder auf einen vorhandenen Wert und geben dann den numerischen Wert für den Wert dieser Eigenschaft ein oder wählen Sie
Dynamischen Link hinzufügen
aus, um zum Tag im Controller zu navigieren und es auszuwählen. Der Wert des Tags ist dann der Wert für die Eigenschaft. Für die Änderung einer Farbeigenschaft wählen Sie in
Eigenschaften
den Farbblock aus, um
Farbe auswählen
zuöffnen, und ziehen Sie dann mit der Maus, um die neue Farbe auszuwählen.
  1. Wählen Sie in
    Projektansicht
    oder im Editor das Zeichenobjekt aus.
  2. Erweitern Sie in
    Eigenschaften
    die Kategorie
    Darstellung
    und ändern Sie die Eigenschaften. Die angezeigten Eigenschaften richten sich nach dem ausgewählten Zeichenobjekt:
    • Rahmenfarbe
      . Geben Sie die Farbe des Objektrands an.
    • Rahmenstärke
      . Geben Sie die Stärke des Objektrands in Pixel an.
    • Füllfarbe
      . Wählen Sie die Füllfarbe des Objekts aus.
    • Opazität
      . Wählen Sie die Opazität des Zeichenobjekts aus. Für ein transparentes Objekt geben Sie hier der Wert „0“ ein.
    • Drehung
      . Geben Sie die Drehung des Objekts um seinen Mittelpunkt an. Für die Drehung im Uhrzeigersinn geben Sie hier positive Werte ein.
    • Stärke
      . Die Stärke der Stiftlinie, die das Objekt zeichnet.
    • Sichtbar
      . Geben Sie an, ob das Zeichenobjekt zur Laufzeit sichtbar ist. Wählen Sie
      Wahr
      , um das Objekt sichtbar zu machen. Wählen Sie hier
      Falsch
      aus, wenn es zur Laufzeit nicht sichtbar sein soll.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal