Listenfeld konfigurieren

Konfigurieren Sie ein Listenfeld zum Abrufen von Daten aus einem Projektknoten oder einer Datenbank.
  1. Klicken Sie in der
    Projektansicht
    in
    UI
    mit der rechten Maustaste auf einen Container und wählen Sie dann
    Neu
    Daten-Steuerelemente
    Listenfeld
    aus.
  2. Erstellen Sie in
    Eigenschaften
    einen dynamischen Link zwischen der Eigenschaft
    Modell
    und einem Knoten.
    Ausgewählter Knoten
    Kombinationsfeld
    Datenbank-Objekt
    In Datenbanktabellen enthaltene Werte
    Projektknoten
    Werte von Attributen oder Eigenschaften aller direkten untergeordneten Knoten
    Weitere Informationen über dynamische Links finden Sie unter Dynamische Links erstellen.
  3. (Optional) Geben Sie die Art der Elemente an, die im Objekt angezeigt werden sollen, indem Sie
    ItemKind
    festlegen.
    TIPP:
    Die Eigenschaft
    ItemKind
    wird automatisch mit dem unter den untergeordneten Knoten erkannten Objekt- oder Variablentyp festgelegt.
    Wenn das Modell beispielsweise auf einem Ordnerknoten basiert, der mehrere Instanzen eines
    Motor
    -Objekttyps enthält, wird
    ItemKind
    automatisch mit der Referenz auf den -Typ gesetzt. In diesem Fall sind die angezeigten Werte die Attribute oder Eigenschaften der verschiedenen Instanzen (, , usw.).
  4. (Optional) Verbinden Sie in
    Ereignisse
    Auswahl geändert
    mit der Methode
    Aktualisieren
    .
    Die in dem Objekt enthaltenen Elemente werden jedes Mal aktualisiert, wenn Sie mit dem Objekt interagieren.
  5. (Optional) Sortieren Sie Elemente, indem Sie die Werte
    Sortierreihenfolge
    und
    Sortieren nach
    festlegen.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal