PDF-Viewer konfigurieren

Fügen Sie einen PDF-Viewer hinzu, um einen leeren Container für eine PDF-Datei einzufügen, und geben Sie dann die anzuzeigende PDF-Datei an. Sie können PDF-Dateien anzeigen, die sich lokal im Projekt befinden, oder Remote-PDF-Dateien.
  1. Klicken Sie in
    Projektansicht
    in
    UI
    mit der rechten Maustaste auf einen Container und wählen Sie dann
    Neu
    Inhalt
    PDF-Viewer
    .
  2. Legen Sie in
    Eigenschaften
    den
    Zoom-Modus
    fest:
    • An die Breite anpassen
      . PDF-Dokument passt sich der Seitenbreite an.
    • An die Höhe anpassen
      . PDF-Dokument passt sich der Seitenhöhe an.
    • An die Seite anpassen
      . PDF-Dokument passt sich an die Seitenbreite und -höhe an.
    • Originalgröße
      . Die Originalgröße des PDF-Dokuments wird im PDF-Viewer-Container angezeigt.
    • Benutzerdefinierte Stufe
      . Die angegebene Zoomstufe des PDF-Dokuments wird im PDF-Viewer-Container angezeigt.
  3. Führen Sie in
    Pfad
    eine der folgenden Aktionen durch:
    • Wählen Sie
      Durchsuchen
      und wählen Sie die lokale PDF-Datei, die angezeigt werden soll.
      TIPP:
      Um Elemente zu finden, geben Sie ihren Namen in das Feld
      Datei auswählen
      ein.
      Wenn in
      Datei auswählen
      keine Datei angezeigt wird, wählen Sie
      Datei(en) importieren
      und in
      Datei(en) importieren
      die zu importierende Datei aus. Anschließend wählen Sie
      Auswählen
      aus.
    • Geben Sie die Adresse der anzuzeigenden Remote-PDF-Datei ein.
      TIPP:
      Der PDF-Viewer unterstützt diese Protokolle für die Anzeige von Remote-PDF-Dateien:
      • http
      • https
  4. (Optional) Um das PDF-Dokument auf einer bestimmten Seite anzuzeigen, setzen Sie
    Aktuelle Seite
    auf die anzuzeigende Seite.
    Um zum Beispiel das PDF-Dokument auf Seite 5 anzuzeigen, geben Sie
    5
    ein.
  5. (Optional) Legen Sie die Eigenschaften
    Darstellung
    und
    Größe und Layout
    fest.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal