Bildschirminstanz hinzufügen

Erstellen Sie eine Instanz eines Bildschirmtyps und ändern Sie die Eigenschaften dieser Bildschirminstanz.
Voraussetzungen
  1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen Knoten, der das Bildschirmobjekt enthalten soll, und wählen Sie dann
    Neu
    Bildschirme
    ScreenName
    aus.
    Die Bildschirmobjektinstanz wird unter dem Knoten angezeigt und erbt die Eigenschaften des Bildschirmtyps.
  2. (Optional) Legen Sie in
    Eigenschaften
    die Eigenschaften der Bildschirminstanz fest.
    Weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie den Mauszeiger über die Eigenschaften bewegen.
  3. (Optional) Fügen Sie der Bildschirminstanz Objekte hinzu.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal