Schaltfläche zum Öffnen eines Dialogfelds konfigurieren
Für die Anzeige eines Dialogfelds zur Laufzeit muss ein anderes Objekt eine bestimmte Methode aufrufen.
Voraussetzungen
- Erstellen Sie eine Schaltfläche. Weitere Informationen finden Sie unter Grafikobjekt von einem Typ erstellen.
- Erstellen Sie einen Dialogfeldtyp. Weitere Informationen finden Sie unter Grafikobjekttyp erstellen.
- So konfigurieren Sie eine Schaltfläche zum Öffnen eines Dialogfelds
- Wählen Sie in derProjektansichtein Schaltflächenobjekt aus.
- Wählen Sie unterEreignissenebenMouseClick-Ereignisdie Optionund wählen Sie .
- Erstellen Sie einen dynamischen Link zwischen dem ArgumentDialogfeldund einemDialogfeld (type).Weitere Informationen über dynamische Links finden Sie unter Dynamische Links erstellen.
Rückmeldung geben