Schaltfläche zum Schließen eines Dialogfelds konfigurieren

Für das Ausblenden eines Dialogfelds zur Laufzeit muss ein anderes Objekt eine bestimmte Methode aufrufen.
Voraussetzungen
Erstellen Sie einen Dialogfeldtyp. Weitere Informationen finden Sie unter Grafikobjekttyp erstellen.
  1. So konfigurieren Sie eine Schaltfläche zum Schließen eines Dialogfelds
  2. Erstellen Sie ein Schaltflächenobjekt als untergeordnete Element des Dialogfeldtyps.
    Weitere Informationen finden Sie unter Grafikobjekt von einem Typ erstellen.
  3. Wählen Sie in
    Ereignisse
    neben
    MouseClick-Ereignis
    Add
    und dann die
    Schließen
    -Methode aus.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal