Lineare Anzeige

Setzt oder zeigt einen Ganzzahlwert in einem Bereich möglicher Werte.

Anwendungsfall

Festlegung oder Anzeige des Werts einer analogen Variable innerhalb eines Bereichs zwischen einem Minimalwert und einem Maximalwert.
TIPP: Mit der Eigenschaft
Tooltip
können Sie die Anzeige des Werts mithilfe des Auswahlpunkts auf der Anzeige ein- oder ausblenden. Mit der Eigenschaft
Warnbereich
zeigen Sie bestimmte Wertebereiche in unterschiedlichen Farben an.

Beispiel

Linearanzeige mit zwei definierten Warnbereichen
Animated image of a linear gauage moving between values of 0 to 100
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal