Grafikobjekt verschiebbar machen

Machen Sie einen Container oder ein Zeichnungsobjekt verschiebbar, damit der Benutzer das Objekt zur Laufzeit ziehen kann.
TIPP: Sie können verschiebbare Dialogfelder und andere bewegliche Oberflächenelemente erstellen.
  1. Wählen Sie in der
    Projektansicht
    ein Objekt aus.
  2. Legen Sie in
    Eigenschaften
    die Option
    Zu verschiebendes Element
    fest:
    • Keine
      . Keine Bewegung des Objekts beim Ziehen während der Laufzeit.
    • Selbst
      . Bewegung des Objekts beim Ziehen während der Laufzeit.
    • <AncestorObject>
      . Vor- und Nachfahrenobjekte werden beim Ziehen des beweglichen Objekts zur Laufzeit verschoben.
Beispiel
Betrachten Sie folgendes Szenario:
  • Das blaue Rechteck-Objekt ist ein untergeordnetes Element des orangefarbenen Rechteck-Objekts.
  • Zu verschiebendes Element
    des blauen Rechtecks ist auf das orangefarbene Rechteck gesetzt.
  • Wenn Sie zur Laufzeit das blaue Rechteck ziehen, werden sowohl das blaue als auch das orangefarbene Rechteck verschoben.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal