Grafikobjekt aktivieren oder deaktivieren

Aktivieren oder deaktivieren Sie ein Objekt. Zur Laufzeit können Benutzer mit aktivierten Objekten interagieren.
  1. Wählen Sie in der
    Projektansicht
    oder im Editor das zu aktivierende Objekt.
  2. Wählen Sie in
    Eigenschaften
    unter
    Aktiviert
    eine der Optionen:
    • Wahr
      . Das Objekt erlaubt eine Benutzerinteraktion zur Laufzeit.
    • Falsch
      . Das Objekt verhindert die Interaktion des Benutzers zur Laufzeit.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal