Eigenschaften von Grafikobjekten bearbeiten

Ändern Sie die Eigenschaften eines Objekts, um den Namen, die eindeutigen Eigenschaften für das Objekt sowie seine Darstellung und sein Verhalten zur Laufzeit zu ändern.
  1. Wählen Sie in der
    Projektansicht
    oder im Editor das zu bearbeitende Objekt aus.
  2. Bearbeiten Sie in
    Eigenschaften
    die Eigenschaftswerte.
    TIPP: Die für ein Objekt angezeigten Eigenschaften hängen vom ausgewählten Objekt ab. Weitere Informationen finden Sie unter Gemeinsame Eigenschaften.
(Optional) Fügen Sie in
Ereignisse
Methoden hinzu, die beim Auftreten eines Ereignisses ausgeführt werden sollen. Weitere Informationen finden Sie unter Methode zu einem vorhandenen Ereignis hinzufügen.
TIPP: Anzeige-Objekte enthalten die Kategorien
Wert
und
Anzeige
. Wenn sich die Eigenschaften
Minimalwert
und
Maximalwert
einer Anzeige kontinuierlich und schnell ändern, wird die Leistung der Laufzeitanwendung beeinträchtigt, weil die Anzeige bei jeder Änderung neu gezeichnet werden muss.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal