Objekt andocken
Verankern Sie Objekte im Container durch Andocken des Objekts.
Docken Sie Objekte an einer beliebigen Seite des Containers an, während die Ränder beibehalten werden, in der Mitte, während die Ränder zurückgesetzt werden, oder strecken Sie Objekte über einen ganzen Container.
- Doppelklicken Sie inProjektansichtauf einen Container oder wählen Sieaus.Der Editor wird in einer separaten Registerkarte geöffnet.
- Wählen Sie im Editor die anzudockenden Objekte aus.TIPP: Um mehrere Objekte auszuwählen, halten Sie dieStrg-Taste während der Auswahl mehrerer Objekte gedrückt.
- Wählen Sie in der Symbolleiste des Editors die Schaltfläche, um das Objekt anzudocken:
- Links andocken. Verankert die ausgewählten Objekte auf der linken Seite, wobei die Ränder beibehalten werden.
- Rechts andocken. Verankert die ausgewählten Objekte rechts, während die Ränder beibehalten werden.
- Oben andocken. Verankert die ausgewählten Objekte oben, während die Ränder beibehalten werden.
- Unten andocken. Verankert die ausgewählten Objekte unten, während die Ränder beibehalten werden.
- Mittig andocken. Verankert die ausgewählten Objekte vertikal, während die Objekte zentriert und die Ränder zurückgesetzt werden.
- Mittig andocken. Verankert die ausgewählten Objekte horizontal, während die Objekte zentriert und die Ränder zurückgesetzt werden.
- Links und rechts andocken. Streckt die ausgewählten Objekte horizontal über den Container hinweg.
- Oben und unten andocken. Streckt die ausgewählten Objekte vertikal über den ganzen Container hinweg.
Andocken
Rückmeldung geben