Das Editor-Raster konfigurieren
Konfigurieren Sie das Editor-Raster, um das Raster ein- oder auszublenden, Objekte im Raster auszurichten und die Größe des Rasters einzustellen.
- Doppelklicken Sie in derProjektansichtauf ein Containerobjekt oder wählen Sie.Der Editor wird in einer neuen Registerkarte geöffnet.
- Wählen Sie in der Symbolleiste des Editors.Rastereinstellungen
- Wählen Sie die Option zum Konfigurieren des Rasters:
- Raster sichtbar. Aktivieren Sie den Umschalter, sodass das Raster im Editor angezeigt wird.
- Am Raster ausrichten. Richtet die Kanten der Objekte am Raster aus.
- Rastergröße. Geben Sie die Größe des Rasters in Pixeln an.
Raster
Editorraster
Rückmeldung geben