Dateisignatur und -überprüfung konfigurieren

Fügen Sie die Dateisignatur und -verifizierungs-NetLogic hinzu, um Dateien elektronisch zu signieren und die Integrität der signierten Dateien zu überprüfen.
  1. Wählen Sie in der Hauptsymbolleiste
    Vorlagenbibliotheken
    aus.
  2. Suchen Sie in den
    Bibliotheken
    nach
    File sign and verify
    .
  3. Ziehen Sie unter
    Komponenten
    die Option
    Dateisignatur und -verifizierung
    zu
    NetLogic
    in
    Projektansicht
    .
  4. Wählen Sie
    Schließen
    aus.
  5. Wählen Sie in
    Projektansicht
    die Option
    FileSignVerify
    aus.
  6. Geben Sie unter
    Eigenschaften
    in
    PublicKey
    den Pfad zum öffentlichen Schlüssel ein.
    Geben Sie beispielsweise
    %PROJECTDIR%\FilesHash\optixhmi_cert.pem
    ein.
    TIPP: Sie werden den öffentlichen Schlüssel später generieren.
  7. Geben Sie in
    PrivateKey
    den Pfad zum privaten Schlüssel ein.
    Geben Sie beispielsweise
    %PROJECTDIR%\FilesHash\optixhmi_cert.pem
    ein.
    TIPP: Den privaten Schlüssel werden Sie später generieren.
Die
FileSignVerify
-NetLogic stellt diese Ereignismethoden zur Verfügung:
  • GeneratePublicAndPrivateKey
    . Generiert das Paar aus öffentlichem und privatem Schlüssel für das Signieren von Dateien.
  • SignFile
    . Signiert die als Parameter angegebene Datei.
  • VerifyFileSignature
    . Überprüft die Integrität einer als Parameter angegebenen Datei und Signatur.
Entwerfen Sie die Anwendungsschnittstelle und verknüpfen Sie Ereignisse mit den exponierten Methoden.
TIPP:
Laden Sie ein Beispielprojekt herunter:
FileSignAndVerify.zip.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal