Browser für dynamische Links
Verwenden Sie den Browser für dynamische Links, um den Quellknoten oder das Attribut des Links aus dem Informationsmodell des Projekts auszuwählen.
Der Inhalt des Browsers für dynamische Links hängt vom Datentyp der Variable ab, die den Browser geöffnet hat, sowie von der im Browser ausgewählten Variable. Zum Beispiel erscheinen die
Format
-Optionen nur, wenn die Variable, die den Browser öffnet, einen "String" des Datentyps "LocalizedText" hat. Bei anderen Datentypen wird die Option Format
nicht angezeigt.Öffnen Sie den Browser für dynamische Links, indem Sie
oder
wählen.

Dynamischen Link hinzufügen

Dynamischen Link ändern

Element | Name | Beschreibung |
---|---|---|
![]() | Einfach | Zeigt die Projektknoten an, die Sie zum Erstellen eines dynamischen Links verwenden können. Diese Registerkarte ist für komplexe dynamische Links deaktiviert. |
![]() | Erweitert | Zeigt Sie den Editor für komplexe dynamische Links im Browser für dynamische Links an. Weitere Informationen finden Sie unter Editor für komplexe dynamische Links. |
![]() | ![]() | Filterknoten |
![]() | Pfad | Ziel der ausgewählten Variable |
![]() | Suchen | Sucht nach Knoten. |
![]() | Projekt | Durchsucht das Projektinformationsmodell. |
![]() | Attribut | OPC UA-Attribut, das auf den ausgewählten Knoten angewendet werden soll |
![]() | Format | Format, das auf die gewählte Variable angewendet werden soll |
![]() | Array-Indizes | Array-Index der ausgewählten Variable Diese Option wird nur für Array-Variablen angezeigt. |
![]() | Bit-Index | Index, um auf das angegebene Bit der ausgewählten Variablen zuzugreifen |
![]() | Abbrechen | Bricht die Erstellung des dynamischen Links ab und schließt anschließend das Dialogfenster. |
![]() | Auswählen | Erstellt einen dynamische Link zum ausgewählten Objekt. |
![]() | Link entfernen | Entfernt den dynamischen Link. Für den Fall, dass der dynamische Link nicht entfernt werden kann, erscheint Link wiederherstellen . |
Browser für dynamische Links
Rückmeldung geben