Konverter
Mithilfe von Konvertern können Sie den Quellwert konvertieren und ihn danach dem übergeordneten Knoten zuweisen.
TIPP:
Wenn Sie einen Konverter und seine Eigenschaften in mehreren komplexen dynamischen Links verwenden möchten, erstellen Sie einen Konvertertyp und verwenden Sie dann die Instanzen des Konvertertyps in mehreren komplexen dynamischen Links. Wenn Sie einen Konverter und seine Eigenschaften in einem einzelnen komplexen dynamischen Link verwenden möchten, erstellen Sie einen lokalen Konverter.
Konvertertypen und Konverterinstanzen
Erstellung von Konvertertypen und anschließende Verwendung dieser Konvertertypen in mehreren komplexen dynamischen Links. Weitere Informationen finden Sie unter Konvertertyp erstellen und Komplexen dynamischen Link erstellen.
FactoryTalk Optix Studio
enthält die folgenden vordefinierten Konvertertypen:Lokale Konverter
Ein lokaler Konverter ist für einen einzelnen komplexen dynamischen Link bestimmt und kann nicht in anderen komplexen dynamischen Links wiederverwendet werden. Weitere Informationen finden Sie unter Komplexen dynamischen Link erstellen.
Beispiel für einen Konverter
Ein Beispielkonverter im Editor für komplexe dynamische Links kann Folgendes enthalten:

Element | Name | Beschreibung |
---|---|---|
![]() | Übergeordnete Variable | Der Wert der Variable, dessen Wert den Konverterausgang repräsentiert. |
![]() | Richtung des dynamischen Links | Die Richtung zwischen dem Konverterausgang und der Konverterlogik. Die Richtung ändert sich durch Auswahl des Symbols:
|
![]() | ![]() Einfügen | Fügt einen weiteren Konverterblock ein. |
![]() | Konvertername | Der Name des Konverterobjekts. |
![]() | Konvertereigenschaften | Für die Eigenschaftenwerte können Sie Folgendes festlegen:
|
![]() | Dynamischer Link der Quelle | Entweder ein dynamischer Link zu einer Variablen, einem Tag-Wert oder einem anderen Konverter. |
Konverter
Konvertertyp
Konverterinstanz
Rückmeldung geben