Automatisch generierte Benutzeroberfläche ausarbeiten

Arbeiten Sie eine Benutzeroberfläche aus, die automatisch mit grafischen Elementen auf der Grundlage der Eigenschaften von Objekten im Modellordner gefüllt wird.
NOTIZ:
Laden Sie ein Beispielprojekt herunter:
UIGeneratedFromModel.zip
Beispielanwendung
Voraussetzungen
  • Laden Sie die Bilder herunter, extrahieren Sie sie und kopieren Sie sie in den Ordner
    ProjectName
    /ProjectFiles
    .
Wählen Sie
Ausführen
aus, um das Projekt mithilfe des Client-Emulators auszuführen. Testen Sie jetzt Ihr Projekt. Informationen zum Ausführen des Projekts auf einem Remote-Client finden Sie unter Zielgerät hinzufügen.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal