- Erste Schritte
- Projekte erstellen
- OPC UA
- Grafikobjekte
- Vordefinierte Grafikobjekte
- Sitzungen und Gebietsschemata
- Objekt- und Variablenreferenzen
- Projekte erweitern
- NetLogic
- Methoden und Ereignisse in C#
- Referenz zur C#-API
- Tutorials
- Tutorial zu dynamischen Links
- Tutorial für Grafikobjekte
- Tutorial zu Logger
- Tutorial zu NetLogic
- OPC UA Tutorial
Benutzerspezifische Schnittstelle ausarbeiten
Bieten Sie eine personalisierte Benutzererfahrung und machen Sie bestimmte Schnittstellenbereiche nur für bestimmte Benutzergruppen zugänglich.
Anwendungsbeispiel
Der
Admin-Bereich
ist nur für angemeldete Administratoren sichtbar.

NOTIZ:
Laden Sie ein Beispielprojekt herunter:
UserSpecificInterface.zipVoraussetzungen
- Konfigurieren Sie Benutzer und Gruppen auf folgende Weise:BenutzernamePasswortGruppenAdmin1adminAdminsUser1userUsers
- So arbeiten Sie das Projekt aus
- Die Schnittstellenelemente anordnen.
- Das Projekt speichern.

Wählen Sie
aus, um das Projekt mithilfe des Client-Emulators auszuführen. Testen Sie jetzt Ihr Projekt. Informationen zum Ausführen des Projekts auf einem Remote-Client finden Sie unter Zielgerät hinzufügen.
Ausführen
Rückmeldung geben