Elemente zur Steuerung des Mindestwerts erstellen

Erstellen Sie eine Beschriftung und eine Messwertanzeige für die Steuerung des Minimalwerts.
  1. Erstellen Sie eine Beschriftung für den Minimalwert:
    1. Klicken Sie in der
      Projektansicht
      mit der rechten Maustaste auf
      MainWindow (Type)
      und wählen Sie dann
      Neu
      Basis-Steuerelemente
      Beschriftung
      aus.
    2. Bewegen Sie den Mauszeiger über die Beschriftung, wählen Sie
      Edit
      aus und geben Sie
      MinValueLabel
      ein.
    3. Setzen Sie in
      Eigenschaften
      die Option
      Text
      auf
      Minimum Value
      .
  2. Erstelen die Mindestmesswertanzeige:
    1. Klicken Sie in der
      Projektansicht
      mit der rechten Maustaste auf
      MainWindow (Type)
      und wählen Sie dann
      Neu
      Basis-Steuerelemente
      Lineare Anzeige
      aus.
    2. Bewegen Sie den Mauszeiger über die Messwertanzeige, wählen Sie
      Edit
      aus und geben Sie
      MinGauge
      ein.
    3. Erstellen Sie in
      Eigenschaften
      einen dynamischen Link zwischen dem
      Wert
      und
      ProjectName
      Modell
      ConstrainedVariable
      EURange
      Niedrig-Grenzwert
      .
      Weitere Informationen über dynamische Links finden Sie unter Dynamische Links erstellen.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal