Dauerhafte Einstellung ausarbeiten, die für einen Benutzer spezifisch ist

Dauerhafte Einstellung ausarbeiten, die für einen Benutzer spezifisch ist

Erstellen Sie ein Kontrollkästchen, das eine Beschriftung für die Uhr ein- oder ausblendet, deren Zustand auf der Grundlage des aktuell angemeldeten Benutzers dauerhaft ist.
Anwendungsbeispiel
NOTIZ:
Laden Sie ein Beispielprojekt herunter:
UserSpecificPersistentSetting.zip
Voraussetzungen
Beispiel für einen Anwendungsentwurf
Wählen Sie
Ausführen
aus, um das Projekt mithilfe des Client-Emulators auszuführen. Testen Sie jetzt Ihr Projekt. Informationen zum Ausführen des Projekts auf einem Remote-Client finden Sie unter Zielgerät hinzufügen.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal