Lösung für den Import von Übersetzungen ausarbeiten
Verwenden Sie die OPC UA-Kommunikation zum Import von Übersetzungen aus einem anderen Projekt.
Anwendungsbeispiel – Client, Anmeldeformular

Anwendungsbeispiel – Client, angemeldeter italienischer Benutzer

Anwendungsbeispiel – Client, angemeldeter amerikanischer Benutzer

NOTIZ:
Laden Sie ein Beispielprojekt herunter:
ImportTranslations.zipVoraussetzungen
- Erstellen Sie ein Server-Projekt. Weitere Informationen finden Sie unter Projekt erstellen.
- Erstellen Sie ein Client-Projekt. Weitere Informationen finden Sie unter Projekt erstellen.
TIPP:
Das Client-Projekt importiert Daten aus dem Server-Projekt.
- So arbeiten Sie das Serverprojekt aus
- Die Schnittstellenelemente anordnen.
- Das Projekt speichern.
- So arbeiten Sie das Client-Projekt aus
- Die Schnittstellenelemente anordnen.
- Das Projekt speichern.
Beispiel für einen Anwendungsentwurf

Wählen Sie
, um Server- und Client-Projekte mithilfe des Client-Emulators auszuführen, um Ihr Projekt zu testen. Um die Projekte auf einem Remote-Client auszuführen, wählen Sie Zielgerät hinzufügen.
Ausführen
Rückmeldung geben