- Erste Schritte
- Projekte erstellen
- OPC UA
- Grafikobjekte
- Vordefinierte Grafikobjekte
- Sitzungen und Gebietsschemata
- Objekt- und Variablenreferenzen
- Projekte erweitern
- NetLogic
- Methoden und Ereignisse in C#
- Referenz zur C#-API
- Tutorials
- Tutorial zu dynamischen Links
- Tutorial für Grafikobjekte
- Tutorial zu Logger
- Tutorial zu NetLogic
- OPC UA Tutorial
Aktuelles Datum und aktuelle Uhrzeit anzeigende Beschriftung entwerfen
Erstellung einer Beschriftung und eines dynamischen Links zu einer von ClockLogic oder dem System bereitgestellten Variablen für die Anzeige des aktuellen Datums und der aktuellen Uhrzeit zur Laufzeit.
Anwendungsbeispiel

TIPP:
Ein Musterprojekt können Sie herunterladen von:
DisplayCurrentDateTime.zipVoraussetzungen
- So arbeiten Sie das Projekt aus
- Die Schnittstellenelemente anordnen.
- Das Projekt speichern.
Beispiel für einen Anwendungsentwurf

Wählen Sie
aus, um das Projekt mithilfe des Client-Emulators auszuführen. Testen Sie jetzt Ihr Projekt. Informationen zum Ausführen des Projekts auf einem Remote-Client finden Sie unter Zielgerät hinzufügen.
Ausführen
Rückmeldung geben