Die Packen-Entpacken-NetLogic hinzufügen

Die Packen-Entpacken-NetLogic hinzufügen

Mit der Packen-Entpacken-NetLogic können Sie Dateien und Ordner komprimieren und dekomprimieren.
Voraussetzungen
Legen Sie den standardmäßigen externen Code-Editor fest. Weitere Informationen finden Sie unter Standard-Code-Editor festlegen.
  1. So fügen Sie Packen-Entpacken-NetLogic hinzu
  2. Wählen Sie
    Vorlagenbibliotheken
    aus der Symbolleiste aus.
  3. Wählen Sie in aus der oberen Liste
    Scripts
    aus.
  4. Ziehen Sie von der Liste
    Komponenten
    die Option
    Packen Entpacken
    auf das
    MainWindow (type)
    in der
    Projektansicht
    .
  5. Wählen Sie
    Schließen
    aus.
  6. Fügen Sie das Paket NuGet Gallery | SharpZipLib hinzu.
Die Packen-Entpacken-NetLogic wird zu Ihrem Projekt hinzugefügt. Die NetLogic stellt die Methoden
CreateZipArchive
und
UnzipArchive
zur Verfügung. Informationen dazu finden Sie unter ZipUnzip NetLogic.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal