Ereignislogger für Audits entwickeln

Entwickeln Sie einen Logger zur Protokollierung.
Die Beispielanwendung erfasst die folgenden Daten über Ereignisse von Interesse:
  • Ereignisquelle (der Projektknoten, an dem die Ereignisse abgehört werden)
  • ID des Benutzers, der das Ereignis generiert hat
  • Datum und Uhrzeit des Ereignisses
  • Änderungen der Attributwerte (vor und nach der Bearbeitung)
Beispielanwendung
NOTIZ:
Laden Sie ein Beispielprojekt herunter:
AuditDemoSingleTable.zip
Voraussetzungen
  1. So arbeiten Sie das Projekt aus
  2. Fügen Sie Funktionen hinzu, die Ereignisse erzeugen. Weitere Informationen finden Sie in anderen Beispielprojekten.
    Fügen Sie zum Beispiel einen Fensterbereich für die Anmeldung hinzu.
  3. Erstellen und konfigurieren Sie einen Ereignislogger. Weitere Informationen finden Sie unter Ereignislogger hinzufügen.
  4. Erstellen Sie die Anwendungsschnittstelle und integrieren Sie sie in Ihr Projekt. Weitere Informationen finden Sie in den Beispielprojekten.
  5. Die Schnittstellenelemente anordnen.
  6. Das Projekt speichern.
Beispiel eines Anwendungsentwurfs
Wählen Sie
Ausführen
aus, um das Projekt mithilfe des Client-Emulators auszuführen. Testen Sie jetzt Ihr Projekt. Informationen zum Ausführen des Projekts auf einem Remote-Client finden Sie unter Zielgerät hinzufügen.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal