- Erste Schritte
- Projekte erstellen
- OPC UA
- Grafikobjekte
- Vordefinierte Grafikobjekte
- Sitzungen und Gebietsschemata
- Objekt- und Variablenreferenzen
- Projekte erweitern
- NetLogic
- Methoden und Ereignisse in C#
- Referenz zur C#-API
- Tutorials
- Tutorial zu dynamischen Links
- Tutorial für Grafikobjekte
- Tutorial zu Logger
- Tutorial zu NetLogic
- OPC UA Tutorial
Variablen erstellen
Erstellen Sie eine Variable, die von einem Controller empfangene rohe Daten nachahmt, und eine analoge Variable, die die Daten des Controllers als Temperatureinheit darstellt.
- Erstellen Sie eine Variable, die die von einem Controller empfangenen Rohdaten nachahmt:
- Klicken Sie in derProjektansichtmit der rechten Maustaste aufModellund wählen Sie aus.
- Bewegen Sie den Mauszeiger über die Variable, wählen Sieund geben SieFromPLCein.
- Setzen Sie inEigenschaftenden EigenschaftswertFromPLC (Int32)auf60.
- Erstellen Sie eine analoge Variable, die die Controller-Daten als Temperatureinheit darstellt:
- Klicken Sie inProjektansichtmit der rechten Maustaste aufModellund wählen Sie .
- Erstellen Sie einen dynamischen Link zwischenAnalogValueund .Weitere Informationen über dynamische Links finden Sie unter Dynamische Links erstellen.
- Wählen Sie neben dem dynamischen Link<Keine>und wählen SieTemperatur: Grad Celsius.
Rückmeldung geben