Temperaturalarm erstellen
Erstellt einen Alarm, der Sie bei Überschreitung eines festgelegten Temperaturwerts warnt.
- Erstellen Sie eine Eingabevariable:
- Klicken Sie in derProjektansichtmit der rechten Maustaste aufModellund wählen Sie aus.
- Bewegen Sie den Mauszeiger über die Variable, wählen Sie, und geben SieTemperatureAlarmVariableein:
- Erstellen Sie den Alarm:
- Klicken Sie in derProjektansichtmit der rechten Maustaste aufAlarmeund wählen Sie aus.
- Bewegen Sie den Mauszeiger über den Alarm, wählen Sie, und geben SieTemperatureAlarmein.
- Konfigurieren Sie den Alarm:
- Erstellen Sie inEigenschafteneinen dynamischen Link zwischen der EigenschaftEingabevariableund .Weitere Informationen über dynamische Links finden Sie unter Dynamische Links erstellen.
- Setzen Sie denHoch-Grenzwertauf75.
- Setzen SieAutomatische BestätigungaufWahr.
- Setzen SieMeldungaufTemperature exceeds a safe level!.
- Setzen SieSchweregradauf3.
Rückmeldung geben