Projekt erstellen

Erstellen Sie ein Schnellstartprojekt für die Entwicklung Ihrer
FactoryTalk Optix-Anwendung
.
  1. Öffnen Sie
    FactoryTalk Optix Studio
    .
  2. Wählen Sie unter
    Neues Projekt erstellen
    die Option
    Standard
    aus.
  3. Geben Sie in
    Name
    den Namen des Projekts ein.
    Geben Sie beispielsweise
    QuickStart
    ein.
  4. (Optional) Bearbeiten Sie in
    Speicherort
    das Verzeichnis, in dem das Projekt gespeichert werden soll.
  5. Vergewissern Sie sich, dass
    Versionskontrolle verwenden
    ausgewählt ist.
  6. Wählen Sie
    Erstellen
    aus.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal